Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can I obtain the MAC address of my TM221 controller while online ?
Issue:
Obtaining the MAC address of the TM221 controller while online


Product Line:
Ecostruxure Machine Expert Basic, TM221


Resolution:
Yes, The MAC address of the TM221 is located in system words %SW107 to %SW109.
image1

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: