Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to upgrade the firmware of a TSXETG3000 module ?
The following steps need to be performed :
  1. Download the Web Designer version of the firmware version needed for the TSXETG3000.
  2. Unzip the iso file and store the 'Firmware Upgrade'.folder in your PC.
  3. Open a DOS command window as an administrator and run the 'Upgrade.bat' file from the 'Firrmware Upgrade' folder
  4. Wait until the ETG3000 stopped flashing after receiving the "  'Download Firmware Complete' and 'Type E to Exit'  " message in the DOS command window.
  5. Wait until the RUN Light is on solid.
  6. Power cycle the ETG3000.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: