Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the BMXFTB28xx wire gauges that can be used on the terminal blocks?

Below are the different wire sizes that can be used with the BMXFTB2800 and the BMXFTB2820 terminal blocks

image1