Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What rounding method is used in the REAL_TO_INT results for M580 and Quantum?
If you compare the REAL_TO_INT with an M580 and Quantum, you will see some differences.

For example:
Quantum 2.5 = 2
M580 2.5 = 3

The M580 uses the method called "round to nearest, ties away from zero".

The Quantum uses the method called "round to nearest, ties to even" (as described in ControlExpert help).

The following table shows an example:
Mode11.512.5-11.5-12.5
to nearest, ties to even1212-12-12
to nearest, ties away from zero1213-12-13

These two methods can be found in the IEEE 754 (IEC 559).