Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3 bus coupler module TM3BCEIP?
Issue:
Maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3 bus coupler module TM3BCEIP


Product Line:
EcoStruxure Machine Expert Basic, TM3


Resolution:
The maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3BCEIP bus coupler module is 8

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: