Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is EVlink Pro AC compliant with IEC61851-1 Ed. 3 ?

Article available in these languages: Czech

Yes, e.g.: Protection against access to hazardous-live-parts, either using a contactor with at least 3 mm separation of contacts, or a contactor associated with an MNx (undervoltage release), or a T2 socket with shutter.
EVlink Pro AC chargers offer the three options.