Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I set the target's brightness level to 50% on startup via scripting in Vijeo Designer?

Issue:
Adjusting a target's brightness level to 50% on startup via scripting in Vijeo Designer?


Product Line:
Vijeo Designer


Resolution:
The script example below sets the target's brightness level to 50% on startup
_Brightness.write(_Brightness.getMax() / 2);