Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the M340 PLC compatible with Concept V2.6?

No. The M340 needs to use Unity Pro now called Control Expert. You can import the Concept .asc file into Control Expert and upgrade the Quantum to either the M340 or M580.