Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ZBRT2 does not send signal when slowly released.

The information we give for the ZBRT transmitters, the minimum actuation speed is 0,1m/s and the maximum force is 10N.
Actually, if the operator actuate very slowly the transmitter, it can affect the frames transmitted.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: