Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Minimum length of the ethernet copper cable for the HSBY port on the M580
Issue
What is the minimum length of the ethernet copper cable for the HSBY port on the M580?

Product Line
M580 processors

Resolution
If you are using a 100Base-T or below connection the recommended minimum length is 1 meter (3.28 ft), if you are using a 1000Base-T connection then there is no specified minimum length.