Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the replacement for the Magelis XBTN400 HMI?
The replacement for the XBTN400 small panel with keypad is the HMISTO715 (4.3" 480x272) HMI.

The HMISTO715 needs a different cut out so adjustments will need to be made. This HMI is programmed using our newest software EcoStruxure Operator Terminal Expert (EOTE), so a new license will be required. The part number for the digital basic license is HMIEELCZLSPAZZ.

It is important to note that it is a different software and the application cannot be converted to EOTE.

Please see the following pages for a comparison of the products:

XBTN400:
https://www.se.com/ww/en/product/XBTN400/small-panel-with-keypad-with-matrix-screen-green-5-v/

HMISTO715:
https://www.se.com/ww/en/product/HMISTO715/touch-panel-screen-harmony-sto-stu-4-3-wide-rs-232-485-rj45/

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: