Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
NMC3 reports bypass events in event log - SU v2.2.0.1
Issue:
After upgrading to SU v2.2.0.1, event log shows multiple bypass events, even on UPS systems that do not support bypass

Product Line:
SU application module for Network Management Card 3 devices

Cause:
This is caused by an NMC firmware bug

Resolution:
This issue has been addressed in SU v2.2.1.1. To resolve, please update to at least v2.2.1.1 (attached to this article), or search apc.com for the latest firmware version.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
apc_hw21_su_2-2-1-1.zip [3.88 MB]