Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I move all inputs bits of a 16 point discrete input module to a memory word in EcoStruxure Control Expert?
Issue:
Moving all inputs bits of a 16 point discrete input module to a memory word in EcoStruxure Control Expert


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
First, ensure that the "Directly represented array variables" and "Allow dynamic arrays" options are selected in the project settings under variables.
image

To move all 16 input bits of a discrete module, you would use the MOVE_AREBOOL_INT function block. on the input pin enter the topological address followed by the array length :16

image2