Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Control Expert v15 Takes a Long Time to Start Without Internet Connection

Issue:
When launching Control Expert v15.0 SP1, the application takes approximately 5 to 7 minutes to start if there is no internet connection, but only a few seconds when connected to the internet.

Product line:
Control Expert v15.0 SP1

Environnement:
Windows

Resolution:

  1. Press Windows + R, type gpedit.msc, and press Enter to open the Local Group Policy Editor.
  2. Navigate to:
    Computer ConfigurationWindows SettingsSecurity SettingsPublic Key PoliciesCertificate Path Validation Settings
  3. In the Network Retrieval tab:
    • Check "Define these policy settings"
    • Set:
      • Default URL retrieval timeout to 1 (instead of 15)
      • Default path validation cumulative retrieval timeout to 2 (instead of 20)

Certificate Path Validation Settings Properties

4. Apply the changes and restart the system if necessary.