Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What replaces the LC breaker in an I-line interior?

Issue:

Needs to replace a LC breaker in an I-line interior

Product Line:

I-line circuit breaker

Environment:

Legacy LC frame

Cause:

LC Obsolete

Resolution:

The MJA breaker replaces the LC, however the MJA requires 9" of space where the LC only used 7.5", so they would need an additional 1-1/2" of mounting space in the I-line section per breaker.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: