Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the FT-21 Switchboard case for the ION8650 meter?
Issue
Looking for the part number for the switchboard case only.

Product Line
ION8650

Resolution
ION8650 form factor ordering options 4 and 7 already come with the FT-21 switchboard case and it does not need to be ordered separately if ordering either of these two options.

If you need the FT-21 switchboard case only, the part number is FR86XXCSESWB

This is the part number for the FT-21 switchboard case with breakout panel.

There is currently not a part number for the FT-21 switchboard case with breakout cable.