Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
XB4 - pilot light , viewing angle > 85°?

The pilot light is visible from 0° to 90° (-90° to +90° by symmetry) but of course with less luminance

To sum up : 60% @ 60° and 40% @ 90°.