Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the OPCUA client function block in Control Expert access the OPCUA server module BMENUA0100 via the backplane port?
Issue:
OPCUA client function block in Control Expert accessing the OPCUA server module BMENUA0100 via the backplane port


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
No. The OPCUA client function block can access the UA server only by the external port of the BMENUA0100 module or the embedded Ethernet port of the CPU