Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV320 Multi Motor Configuration

Issue:
ATV320 setting up Multi-motor configuration

Product Line:
Altivar 320

Environment:
All model numbers

Cause:
Configuration of multiple motor with different HP ratings.

Resolution:
Multi-configuration or Multi-motor are available through SoMove software.


Configuration
Please review the video FAQ for details.