Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the fire classification of EVlink Pro AC ?
Concerning fire classification the IEC 61851-1 call the IEC 61439-7 that call the IEC 61439-1.
EVlink Pro AC respect the §10.2.3.2 of this last standard.

Standard extract