Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to update Control Expert version ?
The best procedure to follow to update Control Expert VX to VY with X<Y is to simply install the latest version without uninstalling the previous one.
This has several benefits :
1- Simpler and less time consuming
2- Keeps Hardware Catalog Manager library
3- Migrates the Topology Manager databases

The uninstallation process embedded within the setup of the latest version of Control Expert has been improved and is more robust.