Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV212 - Getting Err1 faults

Issue:

ATV212 drive getting Err 1 faults

Product Line:

ATV212

Environment:

Err 1 faults

Cause:

n/a

Resolution:

Err 1 faults on the ATV212 indicates that the scaling parameters for either VIA or VIB are not set correctly. Please check parameters F201- F204 (for VIA) or F210 to F213 (for VIB).