Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I reset the NS-S3-1NRT (S-TAP) Sercos network switch to factory settings?

Issue:
Resetting the NS-S3-1NRT (S-TAP) Sercos network switch to factory settings.



Product Line:
PAC Drive


Resolution:
To set the network switch back to factory setting follow the instruction below:

1. Disconnect power supply from the netSWITCH SERCOS III device.
2. Push the switch to position RES (downwards) and hold it in this position.
3. Connect the 24-V power supply to the device.
4. Hold the switch for 3 seconds until the SYS LED changes to static green.
Note: The device indicates 'Reset to Factory Settings' by a flashing green SYS LED.

s-tap

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: