Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
E0D00154: internal error exception from Logic Editor
The program can be opened, however when an attempt to make a change in the program the logic editor crashes.
internal error exception

The ucmerr.log is showing an error on usage of msxml4.dll
HRESULT hr=m_pXMLDescriptor.CreateInstance(xml::CLSID_DOMDocument40);
  • This Dll is provide by Windows and should be registered.
Solution:
  • Open Command prompt.
  • Type C:\Windows\SysWOW64>regsvr32.exe msxml4.dll, press enter.
regsvr32
msxml4

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: