Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Network Management Card CLI Security Wizard v1.0.0
Problem: Some users may experience errors using version v1.0.1 of the CLI Security Wizard

Environment: CLI Secwiz v1.0.1

Resolution: Attached to this article is the first release version of the CLI Security Wizard, v1.0.0. Users getting error messages when importing a signed certificate, can try to use the v1.0.0 version and see if the errors persist.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
SecWizCLI 1.0.zip [592.6 KB]