Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Will the ATV630 BACnet option card VW3A3725 support BACnet IP?

Issue:

Will the ATV630 BACnet option card VW3A3725 support BACnet IP?

Product Line:

ATV600 with VW3A3725 option card.

Environment:

All

Cause:

Offer selection for BACnet IP

Resolution:

The VW3A3725 option card is fieldbus BACnet MS/TP only and is not BACnet IP compatible.