Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
SBSAD800R Seismic Information and instructions

Issue:

Needs seismic information and instructions for a SBSAD800R

Product Line:

Sped-D boards

Environment:

SBSAD800R

Cause:

Seismic information

Resolution:

The published information on seismic certification can be found under the attached SPEED-D14 & D15 drawings and its instruction bulletin (80244-812-08 page 13).

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
SPEED-D15 (1).zip [2.88 MB]
80244-812-08 (8).pdf [3.29 MB]
SPEED-D14.zip [1.96 MB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: