Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can a PM5500 series meter have a Modbus TCP/IP and BACnet IP master connection simultaneously?

Issue
A customer needs to connect one PM5500 meter to two different sites using two different protocols.

Product Line
PM5560, PM5563

Environment

Communications

commissioning

Resolution

BACnet and Modbus are different communication protocols.

  • BACnet is a broadcasting protocol where devices continuously listen to the master. When their turn (token) comes, they respond to the master.
  • Modbus, on the other hand, is a request/reply protocol that provides services defined by function codes. These function codes are elements of the Modbus request/reply Protocol Data Unit (PDU).

The PM5500 meter can communicate with both systems simultaneously without any issues.

PM5000 series meter documentation: FA234023

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: