Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is there a RAMP function block in EcoStruxure Control Expert?

Issue:
RAMP function block in EcoStruxure Control Expert


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
Yes. You can use either the RAMP function block or the FGEN function block with a value of of 2 for the func_no element of the FGEN_Para structure


ramp




fgen