Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the DHCP name of BMENOS0300 located in remote rack ?

Issue:

What is the DHCP name of BMENOS0300 located in remote rack ?

Product Line:

M580

Environment:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

The DHCP name of BMENOS0300 is expressed as Cxxx_0y_BMENOS.


C002_06_BMENOS means it is loacted in the seventh slot (06) of a remote rack identified as CRA has rotary address 2


C105_04_BMENOS means it is loacted in the seventh slot (04) of a remote rack identified as CRA has rotary address 105


Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: