Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATS480 Isolation Contactor programming
Issue:
What is the difference between R1 assigned to ISOL (Isolation Contactor) and R3 assigned to LLC (Mains Contactor Command) when using a Line Contactor?

Product Line:
ATS480

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
There is none, R1 sets to ISOL or R3 sets to LLC, the ATS480 will behave in the same way.