Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the BMXDDI1603 supply power or is an external supply needed?
The BMXDDI1603 does not supply power an external 48 volt power supply is needed to power the field devices.