Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Download links for Vijeo Designer V6.2 SP5
Issue:
Where can we find the download links for Vijeo Designer V6.2 SP5?

Product Line:
Vijeo Designer V6.2 (all hotfixes and service pack revisions less than SP5)

Resolution:
Please find the download links for Vijeo Designer V6.2 SP5 below
You must have Vijeo Designer 6.2 already installed.
Each SP is cumulative so you do not need to install SP1-4 first.
*NOTE: In order to successfully install the service pack or any of the related packages, always right-click on the exe file and select "Run as Administrator". This will ensure the installation is completed properly.

The Vijeo Designer Data Manger is for a standalone install ONLY.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
SP5 (6.2.5.36_6.2.5.34).zip [329.93 MB]
SP5 Data_Manager (6.2.5.36_6.2.5.34).zip [59.64 MB]
SP5 Webgate_Client_Files (6.2.5.36_6.2.5.34).zip [12.36 MB]
SP5 Docs_Package (6.2.5.36_6.2.5.34).zip [1022.92 MB]
SP5 Runtime_for_Windows (6.2.5.36_6.2.5.34).zip [58.04 MB]
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: