Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Unable to change brA to Yes in ATV320.
Issue:
Why am I unable to change brA to Yes in ATV320 drive?

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
[Dec ramp adapt.] or (brA) is forced to [No], if the brake logic control [Brake assignment] (bLC) is assigned to a Relay or Digital Output.
The function is incompatible with applications requiring:
- Positioning on a ramp.
- The use of a braking resistor (the resistor would not operate correctly).