Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why do I get the error message "Vijeo-Designer Lite version 1.3 must be installed" when installing SP1 and I already have Vijeo Designer Lite V1.3 installed?

Issue:
Error message during the installation of SP1 for Vijeo Designer Lite V1.3


Product Line:
Vijeo Designer Lite


Resolution:
The error message below is generated when Vijeo Designer Lite is installed on a non-supported operating system such as windows 7/10/11 64 bit. Vijeo Designer Lite is supported on Windows XP/ Windows 7 32 bit only.

image1

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: