Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which version of EcoStruxure Control Expert is supported on Windows 11 operating system?
Issue:
EcoStruxure Control Expert support for Windows 11


Product Line:
EcoStruxure Control Expert


Resolution:
In addition to Windows 10 and Windows Server 2019, EcoStruxure Control Expert V15.3 is now supported on Windows 11 and Windows Server 2022