Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Altivar Process Drives: Setting the Reference Template to Pedestal.

Issue:

Altivar Process Drives: Setting the Reference Template to Pedestal.

Product Line:

ATV630/ATV930

Environment:

Programming

Cause:

n/a

Resolution:

Go to Menu 5.9: Generic Functions: Select Speed Limits and press enter, scroll down to Reference Frequency Template-set to Pedestal and press enter.