Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the handle force required to operate the handle of a PowerPacT H Frame circuit breaker?

Product Line: Molded Case Circuit Breaker

Resolution:
The following forces are required to operate the handle of PowerPacT H Frame circuit breaker:

ON - 14.8 lbs  (force required to close the breaker by pushing the handle from OFF to ON)
OFF - 16 lbs (force required to open the breaker by pushing the handle from ON to OFF)
RESET - 20.7 lbs (force required to reset the breaker after a trip by pushing the handle from TRIPPED to OFF)