Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is M580 Hot Standby system TASK NOSYNC?

Typically the TASK NOSYNC will mean that the period is not set high enough to allow for all of logic solving, data transfers and overhead.

You can increase the period by adjusting it online until you get a good sync.

256669_IMG

In order to make the new setting permanent, an offline build change must be performed.