Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PLC Simulator for Control Expert

Issue:

Getting an error when launching the simulator:

Can't start communication server.

Default TCP/IP address xx.xx.xx.xx you have set in the option is not a valid IP port for this PC.

Resolution:

Call up Simulator Panel options by right clicking on the avatar and correct the 'Listening IP Address'. It should either be 127.0.0.1 or the ip address of the PC/VM that is running the simulator.
256804_IMG