Quels sont les differents modes opératoires du TIC et comment les activer sur EVlink Home et EVlink Home Smart ?
Par défaut, réglage usine en Mode 1.
Pour connaitre sur EVlink Home le réglage du TIC, il faut faire un appui simple sur le bouton vert. Le changement des differents Modes se fait par appui de 3sec sur le bouton vert.
Mode 3 EVlink Home: Pendant les heures pleines: Chargeur courant limité: 3.7kW (limitation 10A) 7.4kW( limitation 16A) 11kW( limitation 10A) .
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam