Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to disable weak ciphers in KVM2132P, KVM2116P, and KVM1116P?
Product Line: KVM2132P, KVM2116P, and KVM1116P

Environment: KVM Switches

Cause: Weak ciphers in KVM switches.

Resolution:
1. Log in to the KVM's web management console and go to Maintenance->Terminal.
KVM-terminal
2. On the terminal window, issue the following commands to disable the weak ciphers:
enabletlsv1.0 0
enabletlsv1.1 0
enablerc4 0
setsslcipher 2

KVM-terminal-tls

KVM-terminal-rc4
3. Each command should provide an output confirming if it is successfully carried out. Issuing the 'get' command shows which ciphers are used by the KVM along with the other statuses.
Here is the description of the commands used:
  • enabletlsv1.0 0 - Disables TLS 1.0
  • enabletlsv1.1 0 - Disables TLS 1.1
  • enablerc4 0 - Disables RC4
  • setsslcipher 2 - Disables DES, 3DES, and sets the cipher strength.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: