Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Control Expert V15.3 CANopen DTM warning

Issue

When opening Control Expert v15.3 and the DTMs update it returns: “Warning: 0_2CANopenComm.USB_to_CANopenC000.1: DTMCatalogBuilder: AddDTMInfoToCatalog failed!”

Resolution

Uninstall the CXM DTM from add/remove programs then run setup.exe from the CXM Gateway DTM folder that is part of the v15.3 installation files (iso).