Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I configure a Harmony HMI to communicate to a Koyo PLC?
Issue
EcoStruxure Operator Terminal Expert or Vijeo Designer HMIs do not support Koyo PLC protocol.
So, how would one go about configure a Harmony HMI to communicate to a Koyo PLC?

Product Line
Vijeo Designer
EcoStruxure Operator Terminal Expert

Resolution
Koyo PLC comm ports can be configured as a Modbus port. This would allow a Koyo PLC to be included on a Modbus network.

Koyo uses octal addressing. Attached is an Excel converter tool that converts the Koyo address to a corresponding Modbus address based on the Koyo Modbus port configuration.
Filename: "modbus_conversion.xls"

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
modbus_conversion.xls [72 KB]