Comment le variateur ATV340 est-il programmé pour démarrer l'arrêt à partir des bornes et utiliser l'IHM pour le contrôle de vitesse ?
Problème :
Programmation d'un ATV340 pour utiliser le cadran de l'IHM pour la référence de vitesse et l'entrée numérique (DI1) pour le contrôle Marche/ArrêtGamme de produits :
Altivar 340, ATV340
Environnement :
Tout
Cause :
Configuration de la programmation
Résolution :
Dans le menu principal, sélectionnez Réglages complets, puis Commande et référence.
Définir [Ref Freq 1 Config] Fr1 à [Ref Freq-Rmt term] LCC
Définir [Mode de contrôle] CHCF = [Séparé] SEP
Vérifiez [Cmd canal 1] CD1 = [Bornes] TER
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam