Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Schneider Electric have Bi-directional Power meter?

Yes, the following meters:

EasyLogic™ PM2000 Power Meters,

PowerLogic™ PM5000 Power Meters

PowerLogic™ PM8000 Power Quality Meters

PowerLogic ION9000

All have bi-directional energy measurement feature i.e it will give energy import/delivered and energy export/received. Positive real power P(+) flows from the power source to the load. Negative real power P(-) flows from the load to the power source.