Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I set up ATV320 for mixed controls using Terminals and Modbus?
Issue:
How can I set up ATV320 drive for Terminal Start/Stop Control and Modbus Speed Reference?

Product Line:
ATV320, Altivar 320

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
LI1 FWD (2-wire control)
CHCF SEP
Ref 1 Modbus
Cd1 is Terminal control

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: