Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Runtime Calibration Refused due to UPS in invalid State

Article available in these languages: Tiếng Pháp


Issue:
My NMC show Runtime Calibration Refused due to UPS in invalid State when attempting to run a Calbration test on my SRTG UPS

Product Line:
Smart-UPS SRTG

Environment:
All models, All Serial Numbers

Cause:
The SRTG range of UPS do not have a runtime calibration test like the SRT range do,  the NMC firmware is shared by the SRT and SRTG UPS which is why the option is showing.

A manual calibration test must be performed by removing AC power from the UPS and letting the battery power the UPS until it is discharged, and then AC power introduced again to charge the batteries.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: