Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the OFS Server V3.63 supported on Windows 11 operating system?
Issue:
OFS Server V3.63 supported on Windows 11 operating system


Product Line:
OFS server


Resolution:
Yes, but you will have to install SP2. Below is the link to download SP2 for the OFS server V3.63.
https://www.se.com/us/en/download/document/OFS_3_63_4904_SP2/

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: