Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do the LVCT (iEM series) and Power tags have test certificates?
Issue Description:
Do the LVCT (iEM series) and power tags have test certificates?

Product Line:
iEM3455, iEM3465, iEM3555, iEM3565, iEM3455C1, iEM3455C2, A9MEM1520, A9MEM1521 A9MEM1522, A9MEM1540, A9MEM1541, A9MEM1542

Resolution:
  • IEM Meters belongs to the LVCT series and it does not have test certificates.
  • Power Tags: The compliance is achieved by performing 100% product calibration and applying the relevant quality procedures such as ISO 9001 during the manufacturing process. So, for power tag test certificates are not applicable.